This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:MSP430FR267x 演示- ADC、采样 A12温度并转换为 oC 和的

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/931441/msp430fr2476-msp430fr267x-demo---adc-sample-a12-temp-and-convert-to-oc-and-of

器件型号:MSP430FR2476

你(们)好  

在文件 msp430fr247x_ADC12_16.c 中

#define CALADC_15V_30C *(unsigned int *) 0x1A1A)//温度传感器校准-30 C

                                           //有关 TLV 表内存映射、请参阅器件数据表
#define CALADC_15V_85C *(unsigned int *) 0x1A1C)//温度传感器校准-85 C

和  

文档文件 SLASEO7A–2019年3月–2019年4月修订 版 MSP430FR2476.pdf

表 6-30. 器件描述符

ADC 内部共享1.5V 基准电压、温度传感器每单元30°C 1A1Ah
                                                   每单元1A1Bh
ADC 内部共享1.5V 基准电压、每个单元的温度传感器105°C 1A1Ch
                                                    每单元1A1Dh

哪个值是正确的?

谢谢。

BR、Albert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    数据表正确、这似乎是示例中的错误。  大多数 MSP430仅支持高达85C 的 TOE、而 MSP430FR2476最高支持105C。  因此、我认为该示例中的这个错误是由多个支持不同最大温度的器件共享的。   

    很棒的地方!  我将提交一份错误报告、让团队在下一个版本中更新此示例。   

    谢谢、

    JD