This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F249:MSP430F249

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/931327/ccs-msp430f249-msp430f249

器件型号:MSP430F249
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

你好

在以前的几个设计中使用过该器件、但是、我的当前设计遇到了一个异常且令人不安的问题。 P5.1和 P5.2 用于通过由软件/固件代码块(而不是任何内部硬件资源)驱动的 SMBus 实现进行通信。 这两个引脚连接到卡边缘的弹簧连接器、并通过提供电源和接地的直角螺钉连接器连接。 该卡使用开关稳压器生成+3.3 Vdc、该稳压器的运行电压为6到40 Vdc。 端口引脚具有连接至+3.3 Vdc 和接地的保护二极管。 示波器测量结果显示、当该子卡连接到其基卡时、下冲和过冲为几百毫伏。 基座卡的最大长度略大于12英寸、除了将子卡连接在一起的布线外、没有其他电路。 SMBus 10K 上拉电阻器位于该卡上用于测试目的。  

我遇到的问题是、经过几天其他子卡的测试后、端口引脚停止正常工作、无法再对器件进行编程。 如果移除了连接到 MSP-FET 闪存仿真工具的 JTAG 连接器、我在这个问题上测试的最后一个卡将不会进行编程或允许调试、但似乎可以根据需要工作。 更改 FET 没有任何影响。 此卡可能工作一天或一周、有时甚至更长。 当问题发生时、我观察到三角尖峰轻微失真、宽度为1至6ms、间隔约为10ms、至少在测试中的电流卡上。 以前的卡片显示类似结果或完全停止工作。 我应该更详尽地记录这些卡、但还有其他硬件问题可以解释这些端口引脚的故障。 但是、其他子卡已经过全面测试和修改、以消除任何已知问题、最近几周仅关注固件开发。

如果需要、我可以提供图片、视频、原理图和软件/固件列表

非常感谢你在这一问题上的协助。

此致、Harvey Novak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harvey、

    很遗憾听到您遇到这些问题。 在我看来、受影响的引脚似乎会受到 ESD 的损坏、这可能也会对器件造成其他损坏。 我知道您将外部 ESD 保护二极管应用于相关的 PCB 连接。 虽然此类二极管的应用对于 这些器件的放置和连接非常重要、如果应用不能完美、会迅速降低其保护功能、但我想详细了解您的硬件、即原理图和布局。 此外、设置照片可能会有所帮助。 为了保护您的数据隐私、论坛中有一种方法可以与 TI 共享完全敏感的信息。 为此、您可以在 E2E 环境中请求与我建立友谊。 接受后、您可以在 E2E 系统中向我发布私人消息、包括各种附件。

    此致

    Peter