This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:msp430fr2433

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR2433, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/930724/uniflash-msp430fr2433

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2433MSP-FET

我正在尝试将我转换为 txt 格式的代码从"Code Composer Studio"上载到使用 uniflash 的 msp430fr2433处理器。 我已多次检查“Settings & Utilities (设置和实用程序)”部分,似乎没有错误。 但是当我尝试按下“加载映像”按钮并尝试上传 txt 文件时,我会不断地看到“映像加载失败:闪存通用,加载映像... 错误:-9"错误。 有人知道原因是什么吗?

UniFlash 可识别自动检测中的处理器。

我使用 MSP-FETFlash 仿真工具连接 PC 和处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能尝试读取 FR2433的内存、以确保 Uniflash + MSPFET+MSP430正常工作。

    您可以上传您创建的文件吗?  

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了 Uniflash 并再次安装。

    MSP-FET 和 MSP430似乎可以正常工作、因为代码可以从 CCS 加载。

    同样、我在尝试读取存储器时收到错误。

    我无法上载我创建的 txt 文件,因为它位于关闭的系统计算机上。 我应该在哪里检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您在使用 Uniflash 时似乎遇到了问题。 我真的不知道。 您可以检测 MSP430FR2433 (不是 Launchpad 对吗?)、这意味着器件上的 JTAG 外设工作正常。 你不能读出记忆。 这很奇怪。

    我的另一条建议是使用 Uniflash 5.xx。 请勿使用最新版本的6.xx。