工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我不确定是否有人有此问题、 我一直在搜索是否有解决方案、我找不到。 所以、我决定问
这是一个简单的程序:
void main (void)
{
int i; //
浮点值; //******* 编译器与 此变量交战从未使用过***************
while (1)
{
UART_TX ("Blink 绿色和红色 LED 测试\r\n");//如果是、发送消息
延迟(1000);//延迟2秒
P2OUT ^= GRN_LED; //闪烁绿色 LED
//----- 这两行永远不会执行*********
值= 100 * 15; //调试器将跳过。
I = I+100; //调试器将跳过。
(三
延迟(1000);//延迟2秒
P2OUT ^= RED_LED; //使红色 LED 闪烁
}// while (1)循环结束
}
空 UART_TX (char*TX_data) //定义接受数组字符指针的函数
{
unsigned int i=0;
while (TX_DATA[i]) //通过数组递增,查找字符串末尾的空指针(0)
{
while ((UCA0STAT 和 UCBUSY)); //等待线路 Tx/RX 模块正忙于处理数据
UCA0TXBUF = TX_DATA[i]; //发送 UART 总线上 TX_DATA 数组的 Select I
********* 这项工作原理是*********
i++; //递增数组地址的变量
(小部分
}// while 循环结束。
}// UART_TX 函数模块结束。
那么、我是否需要在 CCS 中进行设置才能使其正常工作? 我甚至在"i = i+100;"行放置了一个断点 、当我转到调试器时、它只需将断点移动到下一行即可。
提前感谢!
Tom