This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:RAM ECC

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/931260/msp430fr5969-sp-ram-ecc

器件型号:MSP430FR5969-SP

你(们)好。 这个器件似乎有纠错码 FRAM -但是这也适用于 RAM 吗? 如果不是- RAM 中是否有任何错误检测或校正? (奇偶校验等?)

作为后续措施、如果 RAM 不支持任何校正-是否建议完全避免使用它、而只在一个旨在最大限度地减少单位误差影响的设计中使用 FRAM? 我不能想到任何问题、但想获取一些外部输入、以防我错过任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    RAM 没有 ECC、也没有我知道的任何纠错或奇偶校验。  

    我在 SEL 设计方面没有太多专业知识、因此我不确定使用 RAM 会有多少风险。  但是、如果您总体拥有足够的存储器空间、我不会发现仅使用 FRAM 有任何问题。  

    谢谢、

    JD