This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5524:待机模式:当前问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/930923/msp430f5524-standby-mode-current-issue

器件型号:MSP430F5524

尊敬的 TI 专家:

应用:E-Cigar

状态:MP

该项目在2018年大规模生产了100万个。  今年、他们应最终购买者的要求再次开始生产。

其生产工厂测量电路板的待机电流。  

好的、NG 标准如下所示。

正常产品:0.25~0.5mA。

最近、有一块电路板的测量值超过0.5mA、数量超过5000套。

由于 SWaP 测试、电流消耗根据 MSP430F5524而变化。  客户认为 MSP430F5524有缺陷。

异常产品电流:0.8~1.8mA

您是否认为这是 MSP430F5524的电流消耗容差?  

如果没有、请建议解决该问题的方法。

如果我附加了客户的固件、您能否查看它?

这是一种非常紧迫的局势。 请快速响应。

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1."数量超过5000sets"是什么意思?

    2. 故障概率如何?

    3.您能提供更多有关"我们发现电流消耗随 MSP430F5524的变化而变化"的详细信息。  "?

    4、我不认为这是代码问题、因为它并不是所有产品都有。

    µA、8MHz 时的电流耗散为290 μ A/MHz。 因此最大电流可达到大约2mA。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    1."数量超过5000sets"是什么意思?

    ->  故障 IC 的数量。

    2. 故障概率如何?

    -> 5%的生产

    3.您能提供更多有关"我们发现电流消耗随 MSP430F5524的变化而变化"的详细信息。  "?

    -> 尽管应用了相同的固件、但电流消耗会因 MSP430F5524器件而异。

    4、我不认为这是代码问题、因为它并不是所有产品都有。

    -> 如果是、它是 MSP430F5524单元的偏差吗?

    µA、8MHz 时的电流耗散为290 μ A/MHz。 因此最大电流可达到大约2mA。

    谢谢、

    Downey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    您是不是说客户用合适的器件来更换已发布 的 MSP430F5524 器件、然后解决问题?

    我假设问题可能出在超规格上。 您能否发布原理图?

    2018年和2020年的一次大规模生产100万台机器有何区别? 这可能是关键点。

    您能否连接到 TI FAE、我认为我们需要更多信息来评估此问题。

    伊斯天