Other Parts Discussed in Thread: PCA9515A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5419A 主题中讨论的其他器件:PCA9515A
香榭丽舍
在客户的系统中、有两个3.3V 电压轨:3V3和3V3_AUX。 3V3_aux 为 MCU 供电、并在系统睡眠期间3V3掉电时始终开启。 MCU 始终保持激活状态。 I2C 从模式下的 USCI 引脚连接到由3V3供电的 PCA9515A 缓冲器、这意味着在睡眠模式下、缓冲器关闭、USCI 引脚悬空。 睡眠模式下没有 i2c 通信。 当系统退出睡眠状态时、这是否会对 MCU 造成问题?
谢谢
Michael