This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:I2C 引脚在系统睡眠期间悬空

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/930745/msp430f5419a-i2c-pins-floating-during-system-sleep

器件型号:MSP430F5419A
主题中讨论的其他器件:PCA9515A

香榭丽舍

在客户的系统中、有两个3.3V 电压轨:3V3和3V3_AUX。 3V3_aux 为 MCU 供电、并在系统睡眠期间3V3掉电时始终开启。 MCU 始终保持激活状态。 I2C 从模式下的 USCI 引脚连接到由3V3供电的 PCA9515A 缓冲器、这意味着在睡眠模式下、缓冲器关闭、USCI 引脚悬空。 睡眠模式下没有 i2c 通信。 当系统退出睡眠状态时、这是否会对 MCU 造成问题?

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这取决于这是否会在 I2C 线路上生成信号转换。 如果是、这肯定会导致问题。 在外部驱动器关断期间、客户需要注意 I2C 接口上已定义的条件。 这可能是不可能的、因为这意味着在驱动器所在的位置保持信号上拉、这很可能会导致短切。

    在我不了解详细信息的情况下、只需检测3V3系统的关断、也关断 I2C 并在电源返回后重新启动。

    此致

    Peter