This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4491:兼容器件列表

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/928624/msp430f4491-list-of-compatible-devices

器件型号:MSP430F4491

大家好、  

客户正在寻找 成本更低的 MSP430F4491IPZR (封装为 LQFP100)引脚对引脚直接替代产品。  

这些是他更换产品所需的重要规格。

60k 存储、用于固件、ADC、两个计时器和160段 LCD 接口。

我们是否有 MSP430F4491IPZR 的直接替代产品列表?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    虽然我们没有引脚对引脚兼容的器件列表(F43/44xx 系列之外的器件)、但您可以利用我们的产品树过滤器来查找符合您要求的器件。 我通过选择 LQFP、LCD、>60KB 非易失性存储器进行了拍摄、因此您应该能够使用下面的链接缩小选择范围。

    https://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/products.html?pqs=paqs&familyid=342#p3100=60;512&~p2192=LCD&p2954=LQFP&sort=p2954;asc

    考虑使用我们的 FRAM 器件之一可能是个好时机。 此外、您能否共享应用或终端设备?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您分享此列表。 应用程序用于 游泳运动设备以测量功率。 客户需要一个具有160个细分市场的 MSP430 MCU。 我们的器件列表未显示每个器件可以驱动的段数。 我们是否有显示 MCU 中 LCD 段数量的表或列表?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    [引用 user="Danilo Austria)]感谢您共享列表。 应用程序用于 游泳运动设备以测量功率。 客户需要一个具有160个细分市场的 MSP430 MCU。[/quot]

    您将需要一个具有 LCD_A 模块或更高版本的器件。 请参阅 使用 MSP430TmMCU 和分段式 LCD 进行设计 应用手册中的表1。 由于 MSP430F4491具有第一个 LCD 模块、因此您在共享列表中看到的大多数器件应该支持160个或更多段。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢您分享此比较表。 非常感谢您的支持。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您的客气话。 很高兴为您提供帮助。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    James