主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIF、 MSP-FET、 DRV8837EVM、 DRV8837
工具/软件:Code Composer Studio
调试时、SIR USB FET 未连接错误通信。 与 msp4302553相比、我使用设备管理器进行了检查、在本例中、设备管理器显示的是所有的 com()端口、现在我在连接 msp430g2131上的 drv8837pad 时没有获得 COM 端口、 我已将电缆的两侧正确连接到 pad.using ccs7版本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
调试时、SIR USB FET 未连接错误通信。 与 msp4302553相比、我使用设备管理器进行了检查、在本例中、设备管理器显示的是所有的 com()端口、现在我在连接 msp430g2131上的 drv8837pad 时没有获得 COM 端口、 我已将电缆的两侧正确连接到 pad.using ccs7版本
您好!
[引用 user="alwala Vishnu"]调试时,SIR USB FET 未连接错误通信。
您是否在论坛中搜索过您发现的问题? 可能已经有解决方案可用。 您使用的是 MSP-FET 还是较旧的 MSP-FET430UIF?
[常见问题解答] MSP-FET:解决方案:将较新的 MSP-FET 与较旧的 CCS 或 IAR 版本配合使用
[引用 user="alwala Vishnu"]msp4302553在本例中、设备管理器显示了所有的 com()端口
这是 G2553 LaunchPad 吗? 请更加具体。
[引用 user="alwala Vishnu"]现在我在 msp430g2131[/quot]上连接 drv8837pad 时没有获得 COM 端口 [/quot]
这是定制板吗? 如果是、JTAG 电路是否与 我们在《MSP 硬件工具用户指南》中的建议相匹配?
[引用 user="alwala Vishnu"]我已正确地将电缆的两侧连接到焊盘。
我不确定这意味着什么。
此致、
James
不、我不使用 MSP FET、我尝试使用 USB 电缆进行调试、但我只有该选项。
我仅使用 msp430g2131板进行调试、而不使用 G2553。
在这种情况下,自定义电路板未使用,
我使用的是 DRV8837evm。
将 DRV8837evm 连接到 CPU 后、我没有看到电路板连接到器件管理器中的通信端口。
当我连接到 CPU 时、在其他电路板中、其他电路板显示在设备管理器> 通信端口中。
我还在我的 PC 中安装了 MSP 430驱动程序、
您好!
感谢您分享这些详细信息。 更深入地了解您要做的事情非常有帮助。
[引用 user="alwala Vishnu"]
不、我不使用 MSP FET、我尝试使用 USB 电缆进行调试、但我只有该选项。
我仅使用 msp430g2131板进行调试、而不使用 G2553。
[/报价]
我认为我理解这个问题。 您使用的是 DRV8837EVM、它使用预编程的 MSP430G2131来控制此 EVM 上的 DRV8837器件。 USB 电缆严格用于供电(您可以通过查看原理图来确认)、由于没有板载调试器、因此无法用于调试。
要对 G2131进行重新编程、您需要购买 MSP-FET 或 eZ430-F2013。 在《DRV8837EVM 用户指南》的第2节"简介"中、您将找到有关此内容的更多详细信息。 eZ430-F2013可连接至 J3。
我希望这一切都能清除。
此致、
James