This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2131:USB FET 未连接错误

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2131, MSP-FET, DRV8837EVM, DRV8837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/929053/ccs-msp430g2131-usb-fet-was-not-connected-error

器件型号:MSP430G2131
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIFMSP-FETDRV8837EVMDRV8837

工具/软件:Code Composer Studio

调试时、SIR USB FET 未连接错误通信。 与 msp4302553相比、我使用设备管理器进行了检查、在本例中、设备管理器显示的是所有的 com()端口、现在我在连接 msp430g2131上的 drv8837pad 时没有获得 COM 端口、 我已将电缆的两侧正确连接到 pad.using ccs7版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="alwala Vishnu"]调试时,SIR USB FET 未连接错误通信。

    您是否在论坛中搜索过您发现的问题? 可能已经有解决方案可用。 您使用的是 MSP-FET 还是较旧的 MSP-FET430UIF?

    [常见问题解答] MSP-FET:解决方案:将较新的 MSP-FET 与较旧的 CCS 或 IAR 版本配合使用

    [引用 user="alwala Vishnu"]msp4302553在本例中、设备管理器显示了所有的 com()端口

    这是 G2553 LaunchPad 吗? 请更加具体。

    [引用 user="alwala Vishnu"]现在我在 msp430g2131[/quot]上连接 drv8837pad 时没有获得 COM 端口 [/quot]

    这是定制板吗? 如果是、JTAG 电路是否与 我们在《MSP 硬件工具用户指南》中的建议相匹配

    [引用 user="alwala Vishnu"]我已正确地将电缆的两侧连接到焊盘。

    我不确定这意味着什么。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不使用 MSP FET、我尝试使用 USB 电缆进行调试、但我只有该选项。

    我仅使用 msp430g2131板进行调试、而不使用 G2553。

    在这种情况下,自定义电路板未使用,

    我使用的是 DRV8837evm。

    将 DRV8837evm 连接到 CPU 后、我没有看到电路板连接到器件管理器中的通信端口。

    当我连接到 CPU 时、在其他电路板中、其他电路板显示在设备管理器> 通信端口中。

    我还在我的 PC 中安装了 MSP 430驱动程序、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享这些详细信息。 更深入地了解您要做的事情非常有帮助。

    [引用 user="alwala Vishnu"]

    不、我不使用 MSP FET、我尝试使用 USB 电缆进行调试、但我只有该选项。

    我仅使用 msp430g2131板进行调试、而不使用 G2553。

    [/报价]

    我认为我理解这个问题。 您使用的是 DRV8837EVM、它使用预编程的 MSP430G2131来控制此 EVM 上的 DRV8837器件。 USB 电缆严格用于供电(您可以通过查看原理图来确认)、由于没有板载调试器、因此无法用于调试。

    要对 G2131进行重新编程、您需要购买 MSP-FET 或 eZ430-F2013。  在《DRV8837EVM 用户指南》的第2节"简介"中、您将找到有关此内容的更多详细信息。 eZ430-F2013可连接至 J3。

    我希望这一切都能清除。

    此致、

    James