This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:在哪里可以获取 TIDA-03026的示例代码?

Guru**** 2545390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/928162/ccs-msp430g2553-where-can-i-get-the-example-code-for-tida-03026

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:TLC59116

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在尝试了解如何使用 MSP430来控制 LED 驱动器和生成 PWM。  

但我在 TIDA 页面上找不到该代码、能否为我提供相关代码示例?  

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    很抱歉、我们在 TIDA 中没有使用原始代码。 以下是基于 MSP432平台的 TLC59116的示例 C 代码。 您可以将其作为 reference.e2e.ti.com/.../TLC59116-Sample-Code.zip