This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:LPM3.5 IO 焊盘状态保持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/929402/msp430f6726a-lpm3-5-io-pad-state-retention

器件型号:MSP430F6726A

您好!

我对 MSP430F6726A 上的 LPM3.5有疑问。

 

如果 MSP430在使用 LCD_C 时切换到 LPM3.5、

此时 COM 和 SEG 输出是否固定为高电平/低电平?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rei、

    在 LPM3.5模式下、GPIO 状态保持不变。

    LCD_C 不在 AUXVCC3电源域中。 因此、LCD 模块在 LPM3.5模式下不会供电。 寄存器 LCDSxx 将被复位、LCD 引脚将返回 GPIO 功能。 然后、在将这些引脚设置为 LCD 功能之前、LCD 引脚状态将是 GPIO 状态。  

    谢谢、  

    Lixin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    我完全理解您的解释! 非常感谢。

    此致、