This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:查找适用于 MSP430系列的引脚配置软件工具

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/930093/msp430g2553-looking-for-pin-configuration-software-tools-for-msp430-family

器件型号:MSP430G2553
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

大家好、

 我不熟悉 TI 的 code composer。   是否有人知道有一个"更新的"软件工具可帮助配置 MSP430G2553引脚?

TI 的"SysConfig"和"PinMUX"工具不支持任何 MSP430系列。   我在搜索中找到了 TI 的工具"grace "。  此工具确实支持 MSP430系列、但该工具已过时、TI 停止使用

自2013年以来的支持/更新。  

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有这样的工具。 需要注意的是、MSP430是一款易于使用且外设较少的 MCU。 大多数客户不需要此类工具来创建大型项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

     谢谢您的回复、 现在我应该不再看了。   供参考: 对于资深用户来说、配置 MSP430可能很容易。  但对于像我这样的新员工来说、如果他们在固件方面没有太多经验、 这将是一条学习曲线。  

    MSP430系列不在 SysConfig 工具中、这一点我并不感到意外。  请考虑在不久的将来将其添加到工具中。   

    再次感谢您的回复。  

    Tom