This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 线性稳压器类型

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UA78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/930291/linear-regulator-type

主题中讨论的其他器件:UA78

我询问 UA78M05CKCS  线性稳压器的类型 是标准压降还是低压降(LDO)

UA78M05CKCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我们将其归类为标准线性稳压器。 原因是压降相对固定。 UA78系列使用达林顿输出级、如下面的方框图所示:

    这意味着从 VIN 到 VOUT 有一个固定的2xVBE 最小压降

    LDO 使用单个 PNP、NMOS 或 PMOS 晶体管作为输出级、因此可通过 VIN-VOUT <1V 进行调节。  

    我希望这能回答你的问题。