This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:无法从 SDK v 4.2导入工程--提示 SysConfig 未安装、但已安装。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/930032/msp432e401y-cannot-import-project-from-sdk-v-4-2----says-sysconfig-is-not-installed-but-it-is

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我在 MSP432E401Y 上使用 CCS 版本9.3。 下载 SDK v4.20.00.12后、我尝试导入示例 FreeRTOS GPIO 中断项目、并收到此错误。

但 SysConfig 的安装方式如下所示。  

是否有人知道为什么会发生此错误?

谢谢、

泰勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要更新它。 我实际上看不到图片。

    伊斯天