This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-CAPMINI:msp430fr2512

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-CAPMINI, MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/929899/evm430-capmini-msp430fr2512

器件型号:EVM430-CAPMINI
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2512MSP430F5510

你(们)好

如果我移除 LED1/LED2/LED3并将 SCL/SDA/IRQ 连接至 U2的相关引脚,EVM430-CAPMINI 是否支持批量 I2C

或者、我应该更改 U1 msp430f5510 (USB 桥接器)的固件

已连接下面的更改电路  

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为您不需要更改 F5510的固件。 您只能移除 R10、R11、R12。 它比卸下 LED 更容易。 F5510至 FR2512的引脚连接正确。  

    谢谢、

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    BULK_I2C 工作正常、

    感谢您的热情支持。

    David