请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5436 各位专家、您好!
在 MSP430被熔丝熔断后、是否有任何方法通过 BSL 通过 JTAG 对其进行重新编程? 或者、我是否每次都必须更换新的 MSP?
谢谢、
康妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
在 MSP430被熔丝熔断后、是否有任何方法通过 BSL 通过 JTAG 对其进行重新编程? 或者、我是否每次都必须更换新的 MSP?
谢谢、
康妮
你好、康妮、
对于具有电子保险丝的 MSP430器件、可以使用 BSL 恢复 MCU、但器件中的固件将被整体擦除。
对于具有物理 JTAG 保险丝的 MSP430、器件无法恢复、并且需要使用新器件进行更换。
对于 MSP432、它也是电子保险丝。 但器件恢复机制与 MSP430不同。 有关详细信息、请参阅 MSP432用户指南 SYSCTL 一章。
谢谢、
Lixin