This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:您能否将多个开发板堆叠在一起?

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/929913/msp430fr6989-can-you-stack-multiple-development-boards-on-top-of-each-other

器件型号:MSP430FR6989

尊敬的:  

这个问题有点愚蠢,但我找不到一个好的答案,我想在可能破坏我的董事会之前提出第二个意见。  

基本上、我正在执行一个项目、为此我需要使用 大量导线(每个板之间大约20根导线)连接多个 MSP430FR6989开发板(全部连接到相同的引脚)。 我想知道我是否不能将它们堆叠在一起。 它们似乎是为其而做的、但我担心随后将相互连接的5V 和3V 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为、如果电源引脚(5V、3.3V、GND)未短接在一起、它们可以堆叠在一起。  

    但我想知道为什么要将20个电路板连接在一起。 如果每个器件中运行的代码不同、GPIO 将发生冲突、可能会损坏。 即使每个电路板中的代码相同、同一 GPIO 端口上的信号的时序差异也会有所不同、因此引脚可能会因输出冲突而损坏。

    晶体引脚、LCD 引脚和 SBW/JTAG 引脚也是一个问题。 由于寄生电容太大、它们可能无法工作。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因此、基本而言、我要做的是每个控制器都是相同的事情(基本上是一个具有5个从器件的主从器件)。 因此、这些从器件每个都有一个中断引脚、然后执行一些操作、将其特定的 IO 引脚设置为读取或写入(对于每个从器件、它们将同时相同(因为可能存在一个或两个机器周期的差异)、 根据发送到它的内容、它们要么读取传入的内容、要么向外写入(至少一个将写入、另一个将在写入时设置引脚、这不是最好的、但我想它应该处理)。

    因此、每块电路板将使用完全相同的引脚来执行完全相同的操作。

    不过、您所做的评论(短路和寄生电容)就是我所担心的。

    PS:像我不需要的 LCD 一样、只是 GPIO 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果在特定时间内只有一个输出引脚、而其他引脚是输入引脚、则应该没有问题。 如果它只是 GPIO、并且没有请求时序控制的通信信号、那么这也不会有问题。  

    谢谢、  

    Lixin