This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:如何在 PON 后快速启动

Guru**** 2507095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/929864/msp430fr2475-how-to-get-a-fast-startup-after-pon

器件型号:MSP430FR2475

大家好、MSP champs!

客户需要快速启动系统。

他发现他的系统启动时间为6ms、即使是典型 DCO FLL 锁定时间也是200ms。

问:    这是如何解释的(见下表)?

我们可以做些什么来获得最快的启动时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FLL 需要一定数量的 REF 节拍来锁定。 但是、如果您不等待 FLL 锁定、它将继续在后台稳定。 同时、您的时钟"不是太远"。 我发现有很多东西,特别是启动的东西,可以用普通的时钟来完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce 是对的。 如果启动时间被定义为首次执行 CPU 命令的加电、它将比 FLL 锁定快。  

    DCO 将振荡以为 CPU 执行提供 MCLK 时钟。 在 FLL 锁定之前、时钟可能不准确。  

    如果您想更快地启动系统并更快地锁定 FLL、可以将校准后的预期 DCOTAP 值加载到 CSCTL0和 CSCTL1寄存器中。 有关详细信息、请参阅用户指南 slau445 CS (时钟系统)一章。  

    谢谢、

    Lixin