This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5959:绝对最大结温

Guru**** 2769185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/929712/msp430fr5959-absolute-maximum-junction-temperature

器件型号:MSP430FR5959

我无法在数据表中找到 MSP430FR59IRHAT 的绝对最大结温。 (它具有最大运行结温、而不是绝对值)。 您可以将其发送给我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Behnam、  

    根据规格、最高工作结温为85°C。  对于绝对数、您意味着什么?  

    谢谢、  

    Lixin