请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047
我正在考虑使用 MSP430FR6047和1MHz Audiowell (例如 HS0014-000)设计精密水表。 我想知道、对于该设置、建议的流速间隔是多少? 根据 OIML 标准(http://www2.danak.dk/metrologi/pdf/R49-1.pdf)、我想让它在 Q3 = 4m^3/h 和 Q1尽可能小的情况下工作。 您认为它合适吗?
我看到您有一些有关流量测量(https://www.ti.com/lit/an/slaa742/slaa742.pdf?ts=1596758684474)的数据、但存在一些不一致之处、例如图6中的0.3至0.4GPM。 您是否有更多数据可指导我?
谢谢。