This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:流速间隔

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/929714/evm430-fr6047-flowrate-interval

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

我正在考虑使用 MSP430FR6047和1MHz Audiowell (例如 HS0014-000)设计精密水表。 我想知道、对于该设置、建议的流速间隔是多少? 根据 OIML 标准(http://www2.danak.dk/metrologi/pdf/R49-1.pdf)、我想让它在 Q3 = 4m^3/h 和 Q1尽可能小的情况下工作。 您认为它合适吗?

我看到您有一些有关流量测量(https://www.ti.com/lit/an/slaa742/slaa742.pdf?ts=1596758684474)的数据、但存在一些不一致之处、例如图6中的0.3至0.4GPM。 您是否有更多数据可指导我?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas、  

    我们将会有专家对此进行检查、并尽快向您提供反馈。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    通常、您的设计中可以得到160、250或400 (Q3/Q1)的范围。 它还取决于您想要达到的精度水平。

    如需更多数据、请参阅此链接。  https://www.ti.com/lit/ug/tidudn0/tidudn0.pdf

    此致、

    现金 Hao