器件型号:MSP432P401R
大家好、团队、
您能看看我从客户那里收到的以下问题吗?
"每次擦除操作、我可以向同一闪存地址写入多少次。 (擦除按扇区)
该闪存可写为 μ…
每次擦除时能否多次写入某个位置。 比如我能否写入一个字节8次还是一个字32x。
- 擦除= 0xFF
- 写入#1 = 0x7F
- 写入#2 = 0x3F
- …μ A
- 写入#7 = 0x01
- 写入#8 = 0x00
在多次写入“say byte”或“minimum write word size”的问题上,我们有一种特殊的算法,用于您的目的,将一个位从“1”打击为“0”。 因此,一个字节最多可被写入8次,一个字最多可被写入32次,以“吹扫”一个从“1”到“0”的位。 某些微控制器的闪存无法执行此操作,而某些微控制器的闪存则能够执行此操作。
您能不能确定这在该 CPU 上是否可行。
"
如果需要进一步澄清,请告诉我。
此致、
Jacob Butler