This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5515:硬件与放大器;与 MSP430F5515的软件兼容性

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/928669/msp430f5515-hw-sw-compatibility-to-msp430f5515

器件型号:MSP430F5515

你(们)好

从 软件和硬件的角度来看、我想知道与 MSP430F5515的兼容性。

 步骤 1)使用 MSP430F5529IPNR 创建 EVM 并开发软件

 步骤2) 只需  从 EVM 上移除器件 MSP430F5529IPNR、然后将器件  MSP430F5515IPNR 安装 在 EVM 上

 在 MSP430F5529IPNR 上开发的所有代码也可以  在 MSP430F5515IPNR 上正常运行、而不会在 SW 视图上发生任何变化?

谢谢、此致、

哈塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F5515

    你(们)好

    从 软件和硬件的角度来看、我想知道与 MSP430F5515的兼容性。

    由于我认为软件和硬件方面的专家应该有所不同、因此我单独将问题放在 E2E 上、介绍软件和硬件。

    这个 E2E 主题用于解答硬件问题。

     步骤 1)使用 MSP430F5529IPNR 创建 EVM 并开发软件

     步骤2) 只需  从 EVM 上移除器件 MSP430F5529IPNR、然后将器件  MSP430F5515IPNR 安装 在 EVM 上

    为 MSP430F5529IPNR 绘制的 EVM 也可以与 MSP430F5515IPNR 一起正常运行、而无需在硬件视图上进行任何更改?

    谢谢、此致、

    哈塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hata、您好!

    F5529和 F5515属于同一系列的 USB MSP430 MCU。  它们采用相同的80引脚封装、因此根据数据表可实现引脚至引脚兼容。  区别在于闪存/RAM 存储器、而 F5515没有 ADC。

    因此、客户应该能够将 F5515换成 F5529并重新编译代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    非常感谢!!

    谢谢、此致、

    哈塔。