This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R 中没有 FLCTL_A + SYSCTL_A?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/929354/msp432p401r-flctl_a-sysctl_a-not-on-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

大家好、团队、

您能否确认 MSP432P401R 上是否存在 FLCTL_A、SYSCTL_A? TRM 中引用了它们、但在特定器件数据表中找不到它们。

谢谢、

Jacob Butler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    MSP432P401R 具有 FLCTL 和 SYSCTL 模块、而存储器较高的 MSP432P4111具有 FLCTL_A 和 SYSCTL_A 模块。

    此致、

    James