This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:编程和擦除耐久性

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/928743/msp430f6726a-program-and-erase-endurance

器件型号:MSP430F6726A

您好!

我的客户想要了解 MSP430F6726A 的闪存寿命。 数据表中显示"编程和擦除耐久度为10^4~10^5"。

是否有标准偏差记录?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 《MSP430系列微控制器上的调试闪存问题 》应用手册中找到了这一点。

    闪存耐久性是指闪存阵列在保持数据完整性的同时可以实现的擦除和写入周期数。 MSP430 MCU 的耐久性至少指定为10000个读取/写入周期、但通常可满足100000个读取/写入周期。 MSP430闪存特性 详细描述了闪存耐久性以及影响这个技术规格的因素。

    如果您的应用面临突破闪存寿命极限的风险、请考虑编写闪存磨损矫正算法或切换到 TI 的基于 FRAM 的 MSP430微控制器之一。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    这是非常好的信息。 非常感谢!

    此致、