This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:在执行代码时进行闪存

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/928521/msp430f6736a-flash-while-executing-the-code

器件型号:MSP430F6736A

大家好、  

我的客户对我们用于新的三相智能电表项目的器件有两个问题、如果您能提供支持、我将非常高兴:

"

1 -内部 EEPROM (为了在断电时缩短重要数据的时间)

2-在执行代码时写入闪存。(在仪表功能运行时刷写新程序,并在特定时间切换到新下载的程序)

"

请在此处提供帮助?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Furkan Sefiloglu ]1-内部 EEPROM (用于在断电时缩短重要数据的时间)[/quot]

    在发生电源故障时、您可以使用内部闪存定期备份数据、但擦除次数有限。 您可能希望使用内存磨损矫正算法。

    MSP430闪存/INFMMEM 磨损矫正可能性

    您还可以使用 ADC 或 SVS 在电源下降时触发备份。 外部选项是使用另一个 MSP430 FRAM 器件、因为与闪存相比、写入次数更高、因此它们可用于代替 EEPROM。

    使用低内存 MSP430TmFRAM MCU 的 EEPROM 仿真

    《使用 MSP430 FRAM 微控制器进行 EEPROM 仿真和感应》

    [引用 user="Furkan Sefiloglu ]2-在执行代码时写入闪存。(在仪表功能运行时刷写新程序并在特定时间切换到新下载的程序)

    您可以写入闪存、但您可能需要禁用中断以确保它不会被中断。 如果您是指现场固件更新、则可能需要考虑使用 BSL。

    此致、

    James