This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:MSP430:断点管理器:无法写入器件寄存器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1194102/msp430fr59941-msp430-breakpoint-manager-could-not-write-device-register

器件型号:MSP430FR59941
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2355

尊敬的团队:

我们正在开发 MSP-EXP430FR2355、我们将尝试通过 UART 发送字符串、然后根据发送的消息激活许多引脚中的一个。
在将代码转储到电路板中时、我们继续运行到显示" MSP430:断点管理器:无法写入器件寄存器"的错误中。 我们不知道导致这种情况的原因是什么、也无法在任何地方找到可行的解决方案。
下面将随附该代码供 您参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    您能否共享错误屏幕?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    好了、请重新查看下图

    感谢你的帮助。

    此致

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    直接在 FR2355 Launchpad 中进行调试? 还是使用 Launchpad 下载您的电路板?

    如果在 Launchpad 中进行调试、如果仍然无法正常工作、请尝试几次。 MCU 可能会损坏。

    如果使用 Launchpad 下载电路板、请确保下载过程稳定且简短、然后重试。

    谢谢!

    此致

    Johnson