This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5259:写入存储器块时出现问题

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1194985/msp430f5259-trouble-writing-memory-block

器件型号:MSP430F5259
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

写入内存块时出现问题!   我的生活非常好、直到这种情况开始发生。  这似乎是一个硬件问题、因为如果我花了足够的时间重新启动、拔下仿真器并重新启动目标等、我就可以连接仿真器、然后突然连接仿真器。  我已经尝试过不同的 MS-FET 和不同的目标板、它们都遇到了这个问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    为了澄清、这个问题只在某个时间发生、在开始发生之前没有发生任何变化? MSP-FET 是否可与其他器件配合使用/所有目标板是否都会出现此问题?

    Amruta Deole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Amruta。   这个问题似乎是没有地方出现的。   我添加了很多代码、但当我删除该代码时、问题不会消失。   

      我有两个 MS-FET、我有几个目标板。  我还有多台笔记本电脑。  我刚刚在两台机器上重新加载了 Code Composer。  我让仿真器运行了一段时间、但后来我更改了代码并再次尝试连接仿真器、并确保它不会加载。

      问题不一致。  有时、我可以在重新启动笔记本电脑后连接。

     有时、在我清理项目后、仿真器将连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚通过对目标进行上电循环来再次连接仿真器。  我以前从未做过这样的事情。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否插入笔记本电脑上的高速 USB 端口?

    Amruta Deole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经尝试过这种方法。  使用两台不同的笔记本电脑、两台不同的 MSP-FET、不同的电缆和不同的目标。  这非常令人困惑。   我在两台笔记本电脑上都未安装并重新安装了 CCS。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    要再次检查、您是否插入了高速 USB 端口? 一些具有这些端口的笔记本电脑过去遇到了 MSP-FET 问题。  

    Amruta