This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:使用 SPI 通信的 MSP430F5529外部 DAC (ad5663)接口

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8311, MSP430FR2433, BOOSTXL-AUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1194314/msp430f5529-msp430f5529-external-dac-ad5663-interface-using-spi-communication

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:DAC8311MSP430FR2433BOOSTXL-AUDIO

您好!

我正在使用 MSP430F5529 和 AD5663 外部 DAC、

我必须 使用 SPI 通信生成所需的电压。 能不能有人帮助我学习如何处理它。

任何参考计划/网站都很有帮助。

谢谢、此致、

Dinesh B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处提供的 MSP Academy - SPI 简介实验室 介绍了如何通过 SPI 与外部 DAC 进行通信。  

    谢谢、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、它帮助我获得更多有关 SPI 和 DAC 的知识。

    请帮我解决外部 DAC 的问题、因为 您建议的 LaunchPad 具有内置 DAC、但 对于 MSP430F5529 、没有内置 DAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否通过处理外部 DAC 来阐明您的意思?

    该学院使用的 MSP 器件是 MSP430FR2433、它没有内置 DAC。 实际上、SPI Academy 的任务3使用 BOOSTXL-AUDIO BoosterPack 插件模块上的外部 DAC (DAC8311)。  

    您将需要设置 SPI 控制器、SPI Academy 的任务2对此进行了示例。

    谢谢、

    Susan