This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6870:CCS 表达式窗口,显示本地文件范围?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1195036/msp430fr6870-ccs-expression-window-display-local-file-scope

器件型号:MSP430FR6870

您好!

我以前能够在 CCS 表达式窗格中使用表达式的文件范围标识符来查看非全局变量值、因此我无法记住语法。 我认为这是 CCS 的一个未记录的功能(在官方用户指南中找不到任何参考)、但在论坛回答中看到过一次。

有人能给我一个提示吗? 它类似于'file.c::local',可能是括号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想自己看看它是如何工作的。 根据我的理解和经验、表达式窗格要求变量在范围内才能查看。 在表达式窗格中可以完全看到非全局值、但必须在变量实际位于范围内的断点处停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有听说过这项功能、而过去的 e2e 帖子也没有将这项功能显示为一项功能。 您可以随时将变量添加到表达式窗格、但只能在变量处于范围内时查看其值、例如 Seth 提到的断点。  

    最棒的
    Amruta Deole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它当然没有正式出版,但我肯定在某个地方的论坛帖子上看到它。。。 现在找不到它:-/  

    遗憾的是、我发现它非常有用、基本上能够显式查找文件范围变量。

    编辑:我看错了地方,那是一个 YouTube 视频...

    语法为'file.ext':变量