This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2231:超低功耗物联网振动传感器模块设计

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2231, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1196753/msp430g2231-deisgn-of-very-low-power-iot-vibration-sensor-module

器件型号:MSP430G2231
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

大家好、团队、
因此、我们需要设计一个超低功耗的物联网振动传感器模块。 研究后、我们选择了一些组件来使用这些组件
微控制器是 MSP430G2231
BLE 模块是 CC2640R2F
振动传感器为 ADXL362或 ADXL335
降压/升压转换器始终输出3.3V 电压、也是一个去抖电路
电池电压为3.7V、10000mAh
计算出的电流消耗约为500uA、功率为0.00165W
因此、理论上、这种计算是正确的、假设所有器件都在低功耗模式下运行、只有当振动超过特定设定值时、才会激活双模块、如果振动低于设定值、则会关闭双模块

因此我们计算出、如果它甚至消耗750uA 的电流、则功耗将为0.002475W
因此它将持续大约2年。
我们是否可以使用任何其他组件或任何方法来提高效率并降低功耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 MSP430的角度来看、您将希望这是系统控制器、并使其保持在尽可能低的功耗模式。 MSP430可以从传感器获取中断并快速处理中断、从而决定如何利用 BLE 模块发送数据。 这样、Hte BLE 模块的更高功耗将被降到最低。

    有关系统中其他芯片的详细信息、请在新帖子中将该芯片作为主要主题。