This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:电容式感应测试方法

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1195960/msp430fr2512-capacitive-sensing-testing-methods

器件型号:MSP430FR2512

尊敬的各位成员:  

我将电容式感应用于皮肤检测。 以下是我的问题:  

1) 1)如何区分皮肤和金属表面。 我在两个表面的阈值变化范围相同。  

2) 2)我对人体阻抗有所了解、但电容式传感器仅提供有关电容变化的信息。 系统测试使用哪些方法?  

即使答案不完整、我也很高兴看到您对以下两个主题的见解。  

提前感谢尊敬的 MSP430社区成员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    我建议阅读 《CapTIvate 触控 MCU 入门指南》、此处介绍了电容式触控模型如何针对自电容和互电容工作、具体取决于电容式触控检测金属的类型会产生不同的效果。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luke 的回答。 我已经介绍了入门指南。 在我的系统中、我们使用两个电极彼此相邻而不是并联、以检测皮肤、金属、木材、玻璃等不同表面的存在 我们使用的是自模式。 我想知道如何区分金属和皮肤。 这两种方法的电容变化或阈值变化似乎相似。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    我可以获得电极图或布局图吗? 您是否有电极的接地平面(是实心还是已磨碎?)

    此致、

    Luke