This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:在非 CapTouch 应用中使用器件。

Guru**** 2915610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1195402/msp430fr2632-using-device-in-non-captouch-applications

器件型号:MSP430FR2632

尊敬的团队 MSP:

我有一位客户在完全不需要 CapTouch 的应用中使用 FR2632、他们将尽可能禁用 CapTouch 功能。  一些问题...

1.是否有任何方法来切断产生 CapTouch "VREG"稳压器输出的内部 CapTouch 稳压器?

2.该器件是否仍需要 VREG 打开并可用于其他功能(在 非 CapTouch 应用中)?

3.在非 CapTouch 应用中、我们是否仍然需要电路板上的 VREG 电容器(CREG)?

4.如果 VREG 短接至 GND 或 VDD (在 非 CapTouch 应用中)会发生什么情况?

5.我们是否有针对器件(在 非 CapTouch 应用中)的(特殊)软件初始化的建议? 以使 CapTouch 保持关闭和不受妨碍。 以低功耗方式运行?

6.我认为 FR2632数据表(第1.4节)中有一个拼写错误。 即"VREG 是 CapTIvate 稳压器的去耦电容器。 所需去耦电容的 µF 值为1 μ F、最大 ESR 为≤200 mΩ。'  也许应该说"CREG 是连接到 VREG"的外部去耦电容器。

Thx、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    我看到你一直很忙;)

    在 POR 时、VREG 默认始终处于关闭状态。

    客户不需要执行任何特殊的初始化-只需像对待任何其他 MSP430FR 器件一样进行处理。

    由于客户不会启用 captate、因此不需要 VREG 电容器。

    关于 VREG 短路、只要 VREG 未启用、就不应发生任何情况、但我建议将该引脚保留为无连接。

    是的、我认为这是一个拼写错误。  我将通知我们的出版团队。

    周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    谢谢!  是的!  我知道您也很忙!  ^) 今天的超级碗 酋长还是鹰?  

    最后一个问题 在使用 CapTIvate 时、实际启用 VREG 的是什么?  是否有寄存器写入或?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDO 由 CAPCTRL0寄存器控制。

    在软件中、这些是执行该工作的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis!