This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:FRAM 的寿命

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1197083/msp430fr2422-endurance-of-fram

器件型号:MSP430FR2422

您好!

我正在使用一个称为 timestamp 的变量来跟踪时间(以秒为单位)。 该变量必须每秒更新一次。 我能否使用#pragma PERSISTENT 并将变量的值存储在 FRAM 中。  

如果是、则保证有多少个写入周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>能否使用#pragma PERSISTENT 并将变量的值存储在 FRAM 中。  

    是的。 您可以

    >>如果是、可保证写入周期的数量。

    根据数据表、FRAM 的读写耐久度为1015个周期、85°C 时的数据保持持续时间为10年

    该寿命周期包括读取和写入周期。 因此、我无法提供准确的数字、但它是经久耐用的。

    谢谢!