This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:连接 USB-2-MDIO 软件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, MSP430FR6989, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1196927/msp430fr6989-interfacing-with-usb-2-mdio-software

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIOMSP-EXP430F5529LPMSP-EXP430G2

您好!

我想使用 MSP430fr6989开发套件连接到 USB-2-MDIO 软件以测试 DP83867ERGZR 以太网 PHY。 可以这样做吗? 在 SNLU197文档中、它指示我导航至可供下载的 MSP430固件列表。 有两个版本: Flash_MSP430_F5.bat 和 Flash_MSP430_G2.bat。  假设我的模型是 MSP430FR6989、我可以使用这些.bat 文件中的一个、还是该模型与这些固件版本不兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyndal、

    遗憾  的是、USB-2-MDIO 工具目前不支持 MSP430FR6989开发套件、仅支持 MSP-EXP430G2和 MSP-EXP430F5529LP。  

    最棒的
    Amruta