This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SINGLEPHASEMETER:备用电源

Guru**** 2530330 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SINGLEPHASEMETER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1197404/tidm-singlephasemeter-alternate-power-supply

器件型号:TIDM-SINGLEPHASEMETER

大家好、

您能在以下方面提供帮助:

客户正在使用 TIDM-SINGLEPHASEMETER、我对 slaa517f.pdf 第5页中显示的模拟前端(AFE)的实现有疑问。

他们尝试与开关模式电源(SMPS)(而不是提供的电容式电源)一起测量240VAC 线路的功耗。 我们遇到的问题是、V-连接需要通过分压器连接到-120VAC (L2)线路、本参考设计中未为此提供电路。 此外、V-信号不能直接连接到 MSP430的接地端、该接地端连接到 SMPS 的低侧、后者连接到接地端、因为这是完全不安全的。 它们对所附的 AFE 进行了原型设计、但读数存在一些问题。 MSP430 SDC 阻抗使用数据表中提供的值建模为电阻(每通道200k、通道间400k)。

您能否检查并告诉我是否采用了正确的方法?

谢谢你

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    我们将 由客户研究原始的 E2E 主题#1196973、因此我将关闭此主题。