This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:Audiowell 传感器的高噪声级别+ EVM430-FR6047组合

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1190625/evm430-fr6047-hight-noise-level-for-audiowell-transducers-evm430-fr6047-combo

器件型号:EVM430-FR6047

我想使用 FR6047设计水表、并从标准设备(Audiowell 传感器、EVM)开始。 我针对1MHz 的电流频率进行了频率扫描。 脉冲间隙为50us、具有1GB 增益、可实现1600放大器和良好的 ADC 采集。 包络阈值为21、其他高级参数等于默认设置。 系统在水流量产生时工作、但非流量噪声最小为教程中建议的10倍。

   

是否有人建议,这种音频播放器标准是什么错误的操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我建议您使用 Audiowell 管道、密封一端、垂直站立、将管道充满水、然后摇动或敲击几次、以帮助排出滞留的空气。

    请重试您的测量。 您的 dTOF 应该介于25和50ps 之间。

    请查看 USS MSP Academy 以供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有效! 其他人只需一个注释。 仍可能出现低于50ps 的预期范围之外的尖峰、结果在很大程度上取决于调整增益和时序。