This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SINGLEPHASEMETER:使用具有 TIDM-SINGLEPHASEMETER 的备用电源参考设计

Guru**** 2535590 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SINGLEPHASEMETER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1196973/tidm-singlephasemeter-use-of-alternate-power-supply-with-tidm-singlephasemeter-reference-design

器件型号:TIDM-SINGLEPHASEMETER
主题中讨论的其他器件: TIDA-00637

我正在将 TIDM-SINGLEPHASEMETER (slaa517f.pdf)参考设计用于电动汽车充电应用的实用级仪表的实施(基于 TIDA-00637)、我对 slaa517f.pdf 第5页中显示的模拟前端(AFE)的实施有疑问。 我们尝试与开关模式电源(SMPS)(而不是提供的电容式电源)一起测量240VAC 线路的功耗(我们还有许多其他功能需要更高的功耗)。 我们遇到的问题是、V-连接需要通过分压器连接到-120VAC (L2)线路、本参考设计中未为此提供电路。 此外、V-信号不能直接连接到 MSP430的接地端、该接地端连接到 SMPS 的低侧、后者连接到接地端、因为这是完全不安全的。 我们对所附的 AFE 进行了原型设计、但读数存在一些问题。 MSP430 SDC 阻抗使用数据表中提供的值建模为电阻(每通道200k、通道间400k)。 我只想检查这是正确的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    您能否提供有关"读数存在一些问题"的更多详细信息?

    1. 您是否能够获得任何读数、或者这些读数是否过于"远"?
    2. 或者、您是否获得"良好"=准确的读数、然后获得"错误"=错误的读数、反之亦然?
    3. 您是否构建了自己的硬件(但仅更改为 SMPS)?
    4. 您是否在使用我们的软件时未做任何更改?

    谢谢、

    米伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请提供最大值 使用 SMPS 的系统所需的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不会说您遇到了什么麻烦。 您对120VAC 和240VAC 的描述让我感到困惑。 LTSpice 原理图中显示的 V1和 V2的相位差为120度。 就像您使用 Δ 连接执行三相测量一样。

    我真的希望在这些分压器中、原样硬件将使用三个330K 电阻器、而不是单个990K 电阻器。 虽然电阻相同、但在安全的情况 下承受单个电阻器短路的能力消失了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能够获得读数、但在负载下、稳定电压读数变化的情况比示波器测量的值大、这是一种奇怪的行为。 例如、我们将在1kW 负载下读出线路的小压降(~5VAC)、测量结果与 V+处的 PP 电压轻微变化(约50mV)相对应、但仪表(库存固件)的电压读数会更显著地变化。

    2、是的、与通过示波器测得的值相比、读数质量存在间歇性问题。  

    我们已经构建了自己的硬件、但它主要是单相 EVM 的副本、经过少量修改、不应影响此功能。 我们正在使用另一家供应商的库存 SMPS 进行此阶段的设计、同时对整个系统的功能进行微调。  

    我们正在使用库存固件。

    我可能已经找到了解决我的问题的方法、如下面所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还有多个其他系统、包括许多传动器、因此 SMPS 电源系统非常大(200W+)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些读数遍布各地、在相同条件下重现相同读数非常困难。

    我想我交替使用 L1/+120VAC 和 L2/-120VAC。 我认为我所关心的核心仍然有效、如库存配置中所示、EVM 的"GND"为-120VAC、因此我需要更改它以将该系统连接到我们的电源。

    我们正在探讨是否可以在三相电源可用时使用同一系统、但我们只连接两个支脚以产生208VAC、我在屏幕截图中可能已经使用过这种系统。 由于我们不测量通过两个桥臂的电流阱(因为我们没有或使用中性线)、因此我假设我们可以使用单相系统来测量功率、 因为一个桥臂中的电流应该等于另一个桥臂中的电流、我们可以对两个桥臂之间的电压增量进行积分、以获得系统使用的功率。 假设两个桥臂之间存在120º 相移、FW 只需进行小幅更改即可获得正确的 VAC 读数。  

    我们在硬件中使用3个电阻器、它们仅在 SPICE 原理图中合并。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们所使用的特定 MSP430器件似乎存在问题、在原型设计和测试过程中、该器件可能会受到某种程度的损坏。  我们使用全新的电路板和器件组装了另一个原型、无法重现以前系统出现的问题。 这一前端似乎工作正常、我们现在可以解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    很高兴您自己发现了这一点!

     尊敬的 David:

    非常感谢您的支持!