This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2012:在仿真中对 IO 建模

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1197962/msp430f2012-modeling-io-in-simulation

器件型号:MSP430F2012

我正在使用 Altium Designer 中的集成仿真器仿真与 MSP430G2012连接的模拟电路的多个部分。 我想包括模拟电路的输出、该输出用作微控制器10位 ADC 的输入、以及驱动 MOSFET 栅极的 GPIO 微控制器输出。 您能否就 ADC 输入或 GPIO 输出建模提供任何建议?

Mark McGahan

mmcgahan@ced.us.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    让我尝试找到一些可以帮助您解决问题的东西。  

    此致、

    现金 Hao