This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:在 SMT 正常之前进行编程?

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1197518/msp430g2744-to-be-programmed-before-smt-is-ok

器件型号:MSP430G2744

尊敬的 TI 团队:

我们在项目中使用 MSP430G2744IRHA40R、并且我们想要检查是否在 SMT 之前对 IC 进行片上编程、固件是否能够承受 SMT 回流焊接(符合 RoHS 标准的焊接线)?

感谢您的提前帮助。  

此致、

王星琦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MSP430G2744IRHA40R.pdf

    您好、Xingqi、

    可以  在 SMT 之前对 MSP430G2744IRHA40R 进行编程。 随附  的是 MSP430G2744IRHA40R 的质量文件。 谢谢。

    此致、

    Yinan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinan、

    非常感谢您的评论、我查看了您的文档、但文件中没有无芯片编程信息、也没有回流焊信息。

    今天早些时候、我尝试了另一种渠道来获得 TI 支持部门的确认、答案是"如果我们在 SMT 之前对 IC 进行编程、在回流焊过程中它可以承受。"

    此致、

    星齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有关回流焊的信息、请查看 TI.com 上随附的下载文件。 和  MSP430G2744IRHA40R 采用 3-260C-168小时 e2e.ti.com/.../spraby1a.pdf

    谢谢、  

    Yinan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的补充。

    此致、

    星齐