This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:复位条件下的备用存储器

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1196764/msp430fr2422-backup-memory-during-reset-conditions

器件型号:MSP430FR2422

您好!

在任何复位条件下、备份存储器中的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

    此器件上的备用存储器位于0x0660、长度为0x20 aka 32字节(请参阅数据表)、因此您可以在此处查看内容。

    最棒的
    Amruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amruta、感谢您的回复

    我浏览了数据表、其中提到了备用存储器的位置和大小、但我找不到存储器的复位值。

    1)在数据表中提到、存储在备用存储器中的值将在 LPM 3.5期间保留、我想知道在任何类型的复位期间、如 POR、PUC 和 BOR、备份存储器会发生什么情况。

    2)以及在 POR、PUC 和 BOR 等任何类型的复位期间 RTC 相关寄存器发生的情况。

    3) 3)是否存在擦除备用存储器但 RTC 寄存器未复位的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、让我检查一下、明天再回来。

    Amruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    请尽早答复,因为这不是很紧急。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

    在复位期间、备份存储器被保留并且在进入 LPMx.5模式时被保存。 只要不掉电、就会保持掉电。 在 LPM3.5模式下、除了 RTC、XTAL 和 BACKMEM 外、什么都不开启。 如果关闭设备电源,备份内存 可能会损坏。

    最棒的
    Amruta