This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ENERGYTRACE:EnergyTrace 支持 MSP430FG6426?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1198456/energytrace-energytrace-supports-msp430fg6426

器件型号:ENERGYTRACE

你(们)好

Energytrace 是否支持 MSP430FG6xx 器件?

我无法在 Energytrace 页面的"支持的产品"中找到。

但我认为  MSP430FG6xx 系列与 MSP430F6xx 是相同的用户指南。

但是 、我可以在 Energytrace 页面的"支持的产品"中找到 MSP430F6xx。

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    Energytrace 是一种硬件、可支持任何 MSP430或其他 MCU。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    感谢您提供的信息。

    谢谢、

    GR