This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:超声波水表/流量计应用的电源管理

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, TPS61094, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1197747/msp430fr6047-power-management-for-ultrasonic-water-flow-meter-application

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: TPS61094TPS62740

我们公司将在超声波水表/流量计应用中使用具有低于1GHz 通信功能的 MSP430FR6047 MCU。 对于电源管理选项、我们有两个最佳选择。

1) 1)根据 本应用手册使用 TPS61094降压/升压-> https://www.ti.com/lit/an/slvaf41a/slvaf41a.pdf?ts=1676641803021 

2) 2) 根据本应用手册同时使用 TPS62740降压转换器和 TPS61292升压转换器-> https://www.ti.com/lit/ug/tiduad2/tiduad2.pdf?ts=1676642113517&ref_url=https%253A%252F%252Ftraining.ti.com%252F 

要继续执行其中一项操作、我们必须首先确定哪一项在各个方面都是卓越的、尤其是性能和可靠性。 可以有人帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 MSP 部门中设置此主题。 根据 MSP 要求、我们通常会为 MCU 使用专用 LDO 进行超声波测量、例如 LP 中使用的 TPS73533。  

    对于低于1G 的器件、您可能需要将此线程更改为 LDO/简单链接部门以获得进一步支持。

    此致、

    现金 Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    感谢您的周到回应。 我将该主题移至电源管理论坛、正在等待回复。

    因此、您建议将 TPS73533用于 MCU、对吧? TPS73533是最佳选择吗? 很抱歉、但在继续之前我只是想确认一下。

    最后但同样重要的是、哪一种更适合电池供电的电路、直流/直流降压或 LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS73533 可能不是具有成本效益的最佳选择。 您可以查看 I >= 200mA 等规格、该规格具有良好 的负载瞬态响应、这对于超声波应用非常重要。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、 谢谢

    您能不能就此说点什么? "最后但同样重要的是、哪一种更适合电池供电的电路、直流/直流降压或 LDO?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     根据我的 MSP 知识、我不确定哪种更适合电池供电电路。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    好的、谢谢。