This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:中断优先级

Guru**** 2982570 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, MSP430FR2355, MSP430FR2353, MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1197568/msp430fr2676-interrupt-priority

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355、 MSP430FR2353、 MSP430FR2155

您好!

我在数据表中检查了中断的优先级。
它们顺序如下。
Timer > eUSCI_B0 > ADC

但是、如果 ADC 中断源包含 TA1
优先级会按以下方式逆转?

eUSCI_B0 < ADC

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、是 TA1触发 ADC 生成 ADC 中断。 它不是 TA1生成一个定时器中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、周奕迅

    感谢您的回复。
    我们的客户目前处于以下情况。


    原因可能是什么?

    1、当 ADC 中断被启用时、USCI_B0的处理被延迟。
    因此、通信处理未及时完成、并出现溢出错误。

    2、如果 ADC 中断被禁用、则不会发生通信错误。


    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430没有抢先式中断、因此如果 ISR 正在执行、所有中断都被禁用。 如果在 ADC ISR 执行期间 USCI 中断出现、则 USCI 中断将延迟到(至少) ADC ISR 执行其从中断返回后。

    ADC ISR 当然应该尽可能的短且简单。

    如果您认为这是一件好事、那么您当然可以在 ISR 内启用中断(设置 GIE)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    在用户指南的5.1部分中、有一个名为中断比较控制器(ICC)简介的部分、其中说明 ICC 可以占先。
    这是您所指的吗?

    这是否意味着即使在执行 ADC 中断时、MSP430FR2676也可以处理 eUSCI_B0中断?

    此致、
    DDddor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ISR 内启用中断(设置 GIE)后、 即使执行 ADC 中断、也可以使 MSP430FR2676处理 eUSCI_B0中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有提到国际刑事法院。 您必须显式配置和启用这些配置。 即使如此、它也会提示在 ISR 内启用 GIE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住 Danny Kaye 的第一条中断规则:

    休伯特·霍金斯:我想进去,继续,把它转过来,然后出去。 明白了吗?

    拉文赫斯特:明白了。

    休伯特·霍金斯:好。

     -Hubert Hawkins 的第一条中断规则。 贾斯特法院的 Danny Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、周奕迅

    当然、《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》中介绍了 ICC、
    但 MSP430FR2676数据表中没有描述 ICC 的章节。 ICC 函数是否可与 MSP430FR2676搭配使用?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所知、只有  MSP430FR3153,MSP430FR2155,MSP430FR2353,MSP430FR2355支持这一点。