This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我 正在 开发超声波空气流量计。
目前、我正在尝试使用具有给定 TI 库的 EVM-MSP430FR6043板。
我有两个问题;
1. TI 网站上的库名称相当混乱。 以下库名称是否相同?
- 超声波感应燃气计量库、 超声波感应 流量计量库、USSFlowLibrary、USS Library、USS SW Library
最重要的是、该库可供 USS 模块使用?
- MSPDRIVERLIB、DRIVERLIB、HAL 库
除 USS 模块外、以上全部都是 MSP430 MCU 使用的?
2.开始时、我尝试在窗口中找到 CCS 的示例源代码、以下是对的?
-燃气流量计源代码程序:ULtrasonicGasFR6043_02_30_00_01_windows_installer.exe
-相关 USS Library + Design Center 计划:USS-02-30-00-03-window-installer.exe
我发现许多开发文档和库的工作仍然令人困惑。^^
所以、请给我一个好的建议、
谢谢~~
您好!
[引用 userid="550324" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189060/msp430fr6043-differences-between-sw-library-names "]1. TI 网站上的库名称相当混乱。 以下库名称是否相同?
- 超声波感应燃气计量库、 超声波感应 流量计量库、USSFlowLibrary、USS Library、USS SW Library
最重要的是、该库可供 USS 模块使用?
- MSPDRIVERLIB、DRIVERLIB、HAL 库
除 USS 模块外、以上全部都是 MSP430 MCU 使用的?
[/报价]这些讨论的内容与 USS 库相同。 除了 USS 库、驱动程序库、HAL 库和 QMathLib&IQMathLib 也在演示代码中使用。
[引用 userid="550324" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189060/msp430fr6043-differences-between-sw-library-names "]2.开始时、我尝试在窗口中找到 CCS 的示例源代码、以下是对的?
-燃气流量计源代码程序:ULtrasonicGasFR6043_02_30_00_01_windows_installer.exe
-相关 USS Library + Design Center 计划:USS-02-30-00-03-window-installer.exe
[/报价]是的、你是对的。
此致、
现金 Hao
谢谢、
在 TI 网站上的搜索演示代码期间、我发现了2个与燃气流量计相关的代码 、如下所示。
两个文件之间有何区别?
您好!
第一个是演示示示示例代码。 您可以在评估板上使用它并将其连接到 USS GUI。
第二个示例包括 USS GUI 和模板示例。 模板示例具有基本的 USS 函数代码,它没有 USS GUI 连接代码、LCD 等。
此致、
现金 Hao
您好、谢谢。
目前、我有评估板 EVM430-FR6043、如下所示、
TI 网站建议在 PC 中使用 Design Center GUI 作为以下图标、
如果我们使用设计中心 GUI、似乎必须安装第二个文件 USS-02_30_00~~~安装程序。
~~~、如果我们在 PC 中使用 GUI、那么只有第二个 USS-02_30_00 μ s 安装程序就足够了?
~~~是否也应安装第一个 UltrasonicGASFR6043 μ F 安装程序?
如果安装了这两个程序、是否会告诉我文件之间的更具体的区别?
您好!
您应该安装这两个项目。 并使用第一 个超声波 GASFR6043对您的板进行编程...
此致、
现金 Hao
您是说 PC 中的设计中心 GUI 需要两个文件?
目前 、我想修改 EVM430-FR6043 PCB 设计和源代码以添加更多 GPIO 线路等
因此、我将尝试提取"驱动的最低基本代码"。
在这种情况下、ULtrasonicGasFR6043_02_30_00_01_windows_installer.exe 文件足够大
以包含"驱动的最低基本代码"。
在以上答案中、您是否会详细介绍"使用第一 个 UltrasonicGASFR6043对电路板进行编程..."?
您是说我可以通过 JTAG 修改使用 EVM430-FR6043电路板的源代码吗?
谢谢、
您好!
好的、您需要设计自己的电路板。 但是、我建议您根据 ULtrasonicGasFR6043_02_30_00_01_windows_installer.exe 修改代码。 它不是要驱动的最低基本代码、但在将来的流测试中进行调试要容易得多。
完成所有流测试后、您可以更改为模板示例、以最小化基本代码并添加您自己的代码。
在电路板侧、您需要保持 COMM_IRQ、COMM_SDA 和 COMM_SCL 用于连接 USS GUI。 并保持 TEST 和 RST 引脚用于 SBW 连接(MSP430的编程/调试接口)。 您也可以使用 JTAG 进行编程、但 SBW 应该足够了。
此致、
现金 Hao
尊敬的现金:
您说第一个有到 USS GUI 的连接代码->这是否意味 着通过"COMM_IRQ、COMM_SDA 和 COMM_SCL"进行连接?
此外、它还具有 HMI 连接代码、还有吗?
第二个函数有基本的 USS 函数代码-->这是否意味着像"DTOF、atof 等"这样的算法?
我还在学习、会给我更详细的解释吗?
目前、我尝试使用 SBW 进行下载、并使用 UART 进行结果(Atofs、Dtof 等)、
因此、电流设计中心感觉太大、无法重复使用。
正如您所期望的那样、简单代码对我来说在这个早期阶段是最佳的、稍后将添加到设计中心。
谢谢你。
您好!
是的。 第一个有 HMI 连接代码、第二个没有包含该代码。
是的、 第二个支持主算法、例如 DTOF 和 atof。 这两个代码之间仍然存在其他差异。 不过,我希望有一份文件可以说明分歧,但却没有。
您似乎已经根据第二个代码开始评估了。 可以这样做、无需 USS GUI。
此致、
现金 Hao
您好 、现金、
感谢您的回答。
随着我计划构建硬件、包括"超声波传感器+ MSP430-FR6043 + SBW 与 PC 的 UART 通信"、
我将尝试从这两个文件中提取基本的最低源代码。
我从您那里听说、第一个代码适用于最小的基本 EVMMSP430-FR6043编程、
如下所示;
但是、您仍然告诉我上面的"基于第二个代码的评估"。
我认为、第一个代码和中包含 DriverLib 时需要基本的最低代码
第二个中包含 USSswLib。 这意味着部分需要两个代码来形成完整的基本代码
代码。 我是对的吗?
此外、在第一个程序源代码中、我找到了两个头文件、例如
msp430fr6043.h 和 msp430fr5xx_6xxgeneric.h
您能告诉我有什么区别吗?
此外、还可以找到 ussDC 库。 它们是 MCU 中 USS HW 与 PC 设计中心之间的通信库吗?
谢谢你。
您好!
[引用 userid="550324" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189060/msp430fr6043-differences-between-sw-library-names/4517984 #4517984"]第二个中包含 USSswLib。 这意味着部分需要两个代码来形成完整的基本代码
代码。 我是对的吗?
[/报价]模板示例还包含 USSswLib。 您不需要为您的应用组合两个代码。 、
[引用 userid="550324" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189060/msp430fr6043-differences-between-sw-library-names/4517984 #4517984"]此外、在第一个程序源代码中、我找到了两个头文件、例如
msp430fr6043.h 和 msp430fr5xx_6xxgeneric.h
您能告诉我有什么区别吗?
[/报价]通常、这两个头文件 是相同的。 您可以检查这两个头文件并比较它们之间的差异。
[引用 userid="550324" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189060/msp430fr6043-differences-between-sw-library-names/4517984 #4517984">此外、还可以找到 ussDC 库。 它们是 MCU 中的 USS HW 与 PC 设计中心之间的通信库吗?[/quot]您在谈论这个吗?
此致、
现金 Hao
您好!
在您的答案"模板示例还包含 USSswLib"中、您的意思是什么"模板示例"。
是的、是的。 使用 sDC。
您好、现金、
在搜索 TI 网站期间、
我找到了"USS-02-30-00-03-window-installer.exe"文件
有一个最小模板示例代码、例如 belows。
这样、我就可以修改 USS_userConfig.h 文件、 进行重块化并将其下载到 PCB 板。
之后、我可以使用 UART 端口导出结果(DTOF、atof 等)和
PC 中的显示器。
我认为这是提取最小基本代码的最佳方法。
您是否会对上述方法发表意见?
谢谢你。
您好!
当然、您可以使用此模板示例开始。 有趣的评估板。
此致、
现金 Hao