This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:msp430fr6007和 USB

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1196528/msp430fr6007-msp430fr6007-and-usb

器件型号:MSP430FR6007

我使用的是 msp430fr6007、供应商刚刚通知我、我要使用的器件只能通过 USB 接口提供!!  想想那些令人不快的词语——很多!!

执行此操作的简单方法是什么?  我想我必须添加硬件来实现这一目的、软件可以是众所周知的母狗。  如果有任何帮助和提示,我会非常感谢!!!

此致

Bob Scott

Jamesport

bobscott@jamesport.com

214.673.1439

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob Scott

    很抱歉、我不理解您的问题。

    请直接解释您的问题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉-通过电子邮件而不是论坛回复。  我完全不能确定它是否已通过、我确实需要信息。

    设计使用 msp430fr6007。  非常适合 CPU 的小型嵌入式控制器应用。  遗憾的是、我被告知需要一个磁性插入条读取器、该读取器仅可用于 USB 接口(我尚未验证)。  我相信、读取器是一个从器件。

     

    假设我被告知条带读取器的信息是正确的、我将需要一个 USB 主机来驱动读取器。  我的问题(我相信很多)是如何最好地解决这个问题。  从我所做的小读数(昨天晚些时候这一读数下降了)来看、MSP430器件不支持 USB 主机???

     

    任何帮助、建议和类似建议都将不胜感激。  感谢您的回答!

     

    此致

    Bob

    bobscott@jamesport.com

    214.673.1439

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    >> MSP430器件不支持 USB 主机??

    MSP430器件不支持 USB 主机功能。

    如果您需要 F6007的超声波感应(USS)功能、我建议您考虑在 SPI 至 USB 之间添加桥接 IC。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用什么桥式 IC 来创建主机通道?  感谢您的响应。

    在这种情况下、从 USB 器件将是插入型 MAG 条带读取器。

    再次感谢所有的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系-最简单的方法是完全避免我们将要做的 USB。  我非常感谢在任何情况下提供的帮助。  此致 Bob