This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:请求更换

Guru**** 2693535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1192869/msp-gang-request-for-replacement

器件型号:MSP-GANG

大家好、团队、

代表我的客户发布:

我于1月13日在 TI 官方网站上购买了该产品、订单号为 IST03777296。

其中一个不会打开。 另一台机器也不可用、显示 Erro 33。
TI 论坛上此链接中的同一问题:
此致、
Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Renan、

    让我检查一下当前的退货流程、我将返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    谢谢你。 我们将等待您的更新。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    好的、这是一个勺子。  

    1.让客户开始与 TI 支持人员聊天、解释问题。  然后、他们将请求客户发布描述问题的 E2E (此 E2E 将起作用、因此无需再发布)。  他们将需要 TI 订单号(出于方便起见、我将在此复制文章)。

    [引用 userid="392209" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1192869/msp-gang-request-for-replacement ]1月13日、我在 TI 官方网站上购买了此产品、订单号为 T03777296。 [/报价]

    请客户复制并粘贴指向此 E2E 论坛页面的链接(在浏览器中复制 URL)、并将其提供给 TI 客户支持聊天。  他们将负责其他工作。

    对于 TI 客户支持团队-这些器件是开箱即用的故障、应予以更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    感谢您的观看。

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设客户能够更换。
    我要将此帖子的状态更改为“已解决”,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。