This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:中断服务例程

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1199536/msp430fr5969-interrupt-services-routine

器件型号:MSP430FR5969

您好!

我正在使用 TIMERB0来创建一个1秒的中断、在该服务例程中、执行一个间隔为10ms 的操作。 我通过 UCA1以32us 的间隔连续接收数据、因此在这10ms 的持续时间内、我可以接收312个 UCA1接收中断、所有 UCA1中断是否都将在 Que 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、对于 UCA1中断、最终中断将是在 QUAL 中还是在第一个中断中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有一个。 就像在 RXBUF 中只能有一个字符一样。 如果您在下一个字符到达之前未读出该值、则数据将丢失。 因此、过长的 ADC 中断会带来问题。